欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米经济型电动夹爪:降本、提效、低能耗,样机免费试用

  • 2023.09.18 15:41:28
  • 米思米
  • 928

在当今自动化生产领域,设备的效率与成本控制是企业持续追求的目标。作为行业内的佼佼者,米思米凭借其创新的产品理念和卓越的技术实力,不断推出能够帮助企业降本增效的优质产品。其中,米思米经济型电动夹爪便是这样一款集降本、提效、低能耗于一身的革命性产品,更为客户提供了样机免费试用的贴心服务。


米思米经济型电动夹爪:降本、提效、低能耗,样机免费试用


米思米经济型电动夹爪的推出,使得客户在选用组件时,无需再进行繁琐的设计工作,只需根据需求进行选型即可。这一创新不仅大大节省了设计时间,还降低了对设计人员专业技能的要求,使得企业能够更快速地响应市场变化,提升竞争力。

 

在成本方面,米思米经济型电动夹爪展现出了显著的优势。与传统气动夹爪相比,电动夹爪减少了大量的周边零配件,如气管等,从而有效降低了采购成本。以某型号为例,传统气动夹爪的本体及零配件总成本高达5640元,而米思米电动夹爪的成本仅为3843元,降幅达到了31%。此外,电动夹爪的能耗也远低于气动夹爪,其组合功率可以降低95%的能耗成本,为企业节省了大量的运营费用。


米思米经济型电动夹爪:降本、提效、低能耗,样机免费试用


在效率方面,米思米经济型电动夹爪同样表现出色。由于减少了零配件的数量,电动夹爪的设计时间也相应缩短。传统气动夹爪的设计时间需要240分钟,而电动夹爪仅需120分钟,设计效率提升了50%。此外,在机种切换时,电动夹爪可以通过程序进行一键切换,实现快速的集中切换,无需调整夹爪位置及传感器位置,大大降低了停机时间。据统计,使用电动夹爪后,机种切换时间从原来的10分钟缩短至2分钟,效率提升了80%。


米思米经济型电动夹爪:降本、提效、低能耗,样机免费试用


除了降本和提效外,米思米经济型电动夹爪还具有低能耗的特点。在当今社会,节能减排已成为企业不可推卸的责任。米思米电动夹爪采用先进的电驱技术,能耗远低于传统气动夹爪,为企业的绿色生产贡献了力量。


米思米经济型电动夹爪:降本、提效、低能耗,样机免费试用


为了让客户更好地了解米思米经济型电动夹爪的优势,米思米还特别提供了样机免费试用的服务。这一举措不仅体现了米思米对产品的自信,也展现了企业对客户的真诚关怀。通过试用,客户可以亲身体验到电动夹爪带来的降本、提效和低能耗的实际效果,为企业的自动化生产升级提供有力的支持。

 

综上所述,米思米经济型电动夹爪以其降本、提效、低能耗的显著优势,以及样机免费试用的贴心服务,必将成为自动化生产领域的一股强劲力量。相信在未来的市场竞争中,米思米经济型电动夹爪将助力更多企业实现降本增效、绿色生产的目标。


第二十四届中国国际工业博览会,将于9月24-28日在国家会展中心(上海)举行。届时,米思米诚邀您莅临8.1号馆A233展台,亲身体验我们的电驱新品——直线电机模组与电动夹爪。电驱新品不仅是技术的展示,更代表了米思米在降本增效方面的新突破。期待与您一同探索,见证行业新标准的诞生。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities